This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:13.56MHz 调优

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/936640/trf7970a-13-56mhz-tuning

器件型号:TRF7970A

您好!
是否可以将 IC 上的输出频率重新调整到13.56MHz?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    不能、这种可能性不存在、因为当使用27.12MHz 晶振时、射频频率直接是振荡器频率或振荡器频率/2。

    此致、

    Helfried