This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:当[EN = 0]时 TRF7970电压下降?

Guru**** 2814625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/952682/trf7970a-trf7970-voltage-drops-when-en-0

器件型号:TRF7970A

我的客户面临 TRF7970的奇怪行为、

I / O 输出电压[VOH],在 VDD_I / O 中施加电压时,正常输出,但电压在[EN =0时下降。

运行条件:
输入电压5V
EN2 5V 固定电压
VDD_I / O 3.3V
I/O_0 GND
使用10kΩ Ω 上拉至 I/O_1 3.3V
使用10kΩ Ω 上拉至 I/O_2 3.3V
I/O_4 SS
I/O_6 MISO
I/O_7 MOSI

[英文= 1]
I/O_1 3.3V
I/O_2 3.3V
I/O_6 3.3V

[英文= 0]
I/O_1 2.7V
I/O_2 2.7V
I/O_6 2.9V

问题,这种行为是预料之中的?
为什么在[EN = 0]期间会出现压降?

此外、
6.15.3.2.10稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)
当 VDD_IO=3.3V 时、我们不需要[位5 IO_LOW]设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isogai、您好!

    这是一个有趣的观察结果。 我使用我的设置尝试了这种情况、可以确认这种行为。

    由于电压差为0.6V、我可以假设这是由内部二极管造成的。 不好的是、我对此没有任何解释。

    这是否会给客户带来任何问题、或者这只是他的观察结果? 我从您的描述中看到客户设置似乎正常。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isogai、您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried