This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:TRF7962 FIFO

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/949132/trf7962a-trf7962-fifo

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: TRF7960A

更改为"TI 支持团队"

这是 TRF7962A FIFO 的问题。

如果发生 FIFO 错误 、我们知道发送 FIFO 复位(0x8F)是有效的。

是否可以在发送0x8F 后连续发送下一条命令、或者是否需要一些延迟?

此致、

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需在发出 FIFO 复位命令后延迟。 您可以在重置后继续发送命令。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Helfried、

    感谢您的回答。

    可以再给我一些建议吗?


    当我们检查 IRQ 寄存器(0Ch)时、我们有时会收到值0xC2或0xC0。


    通常您应该会收到0x80 (TX 比较器) 或0x40 (RX 比较器) 因此、我们收到了不正确的 UID。

    即使在这种情况下、您是否意味着我们可以重新发送序列0x8F 0x90 0x3D 0x00 0x0F 0x26 (REQA)

    不执行直接命令 FIFO 复位、0x8F 和虚拟0x00?

    此致、

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 、器件是 TRF7960A、而不是 TRF7962。

    此致、

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    最好的爬梯

    不适用