请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7962A 主题中讨论的其他器件: TRF7960A
更改为"TI 支持团队"
这是 TRF7962A FIFO 的问题。
如果发生 FIFO 错误 、我们知道发送 FIFO 复位(0x8F)是有效的。
是否可以在发送0x8F 后连续发送下一条命令、或者是否需要一些延迟?
此致、
不适用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好! Helfried、
感谢您的回答。
可以再给我一些建议吗?
当我们检查 IRQ 寄存器(0Ch)时、我们有时会收到值0xC2或0xC0。
通常您应该会收到0x80 (TX 比较器) 或0x40 (RX 比较器) 因此、我们收到了不正确的 UID。
即使在这种情况下、您是否意味着我们可以重新发送序列0x8F 0x90 0x3D 0x00 0x0F 0x26 (REQA)
不执行直接命令 FIFO 复位、0x8F 和虚拟0x00?
此致、
不适用