This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:TMS37157的 SPI 通信无法正常工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/952051/mrd2evm-spi-communication-of-tms37157-is-not-working

器件型号:MRD2EVM

你(们)好。

我们的最后一封信函是:"

再次感谢 Helfried、

我检查了链接和指南、发现它们不是很有用、因为我已经有了它们、有时还尝试过。

如果您没有进一步的建议、请告诉我关闭此案例。

再次感谢

谢谢

Hosein

" 我努力使它发挥作用、但不幸的是、这对我没有太大帮助。  

当我购买了2 个 MRD2EVM 时、我要求在未打开的 EVM 上返回、因为我在一个 EVM 上进行了全部测试。 TI 似乎需要您对此进行确认、以便让我退回此未使用/未打开的器件。 您知道我无法使用它。 请您帮助我返回此地址吗? 非常感谢您的支持。  

此致

Hosein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosein、

    这是我无法处理的。 我只能为您提供技术支持。 如果您有需要确认的联系人、我可以这样做。

    此致、

    Helfried