This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:用于 CC8531的晶体/振荡器

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/950465/cc8531-crystal-oscillator-for-the-cc8531

器件型号:CC8531

我一直找不到符合数据表要求的规格的晶体、演示设计中列出的器件已停产。

定制/非库存/长期交货时间零件不是可选件。

数据表中所需的规格- 48MHz、±50ppm 频率精度、16pF 负载电容和60 Ω 的最大 ESR、以确保正常运行。

我发现的最接近的规格是相同或更好的规格、但以下情况除外-
其中一个电阻器的负载电容为18pF、ESR 为60欧姆。
另一个是12pF、ESR 为50欧姆

是否有办法可靠地调整任何内容以使用这些功能、或者我是否必须使用振荡器?  它们是可用的、但成本远高于晶体。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我强烈建议您遵守数据表的规格。 您在寻找这些器件的供应商、例如、我可以在 DigiKey 上找到一组合适的晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Digi 密钥。  我刚刚重新搜索。  我不知道为什么我以前没有得到16pF 60欧姆的电阻器。  总之、我找到了一些匹配的器件、现货供应。  

    30ppm 的稳定性是否足够好?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要精度在50ppm 之内(包括老化等)、您就可以了。 在这种情况下、我假设您可以使用30ppm 晶振、因为它为您提供了20ppm 的磁头空间来容纳老化因素等(但您始终可以仔细检查晶振数据表)。