This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:需要注意天线阻抗?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/949136/trf7970a-need-to-take-care-for-antenna-impedance

器件型号:TRF7970A

TI 支持团队、

我将 TRF7970ARHBR 器件用于 RFID 读卡应用。

是否需要在 PCB 级别进行天线阻抗匹配?

我使用的是2层 PCB、总厚度为0.3mm。

顶层和底层厚度为35um。

PCB 上没有接地平面。

为了实现有效的天线设计、需要在布局中使用阻抗匹配的轨道?

如果是、请建议相同的阻抗。

谢谢、此致、

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chand、

    天线布局不需要阻抗匹配的轨道。 必须使用电容器对天线进行调谐、以匹配50欧姆电阻。

    如需更多信息、请参阅"天线设计指南":

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    此致、

    Helfried