This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:是否只需配置一次数据速率?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/946166/rf430cl330h-is-it-only-necessary-to-configure-the-data-rate-once

器件型号:RF430CL330H

大家好、

 

我想在数据表(SLAS916C)中将数据速率更改为848kbps 并读取5.8.3数据速率设置。

我对此有几个问题。

何时需要配置数据速率?

是否只需要配置一次数据速率?

数据速率是否在设置后永久保持?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据速率必须根据数据表中指定的顺序进行设置。

    这必须在收到 ATTRIB 命令之前完成、该命令向读取器报告数据速率功能。

    只要提供 RF430CL330H、无论是外部形式还是由 RF 场提供、该设置都将有效。  

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried

     

    谢谢!

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis