This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H 是否能够用作 ISO1443B 的无源标签?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, TRF7970A, RF430CL331H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/945837/rf430cl330h-is-rf430cl330h-capable-as-passive-tag-for-iso1443b

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件: TRF7970ARF430CL331H

大家好、

 

RF430CL330H 是否能够用作 ISO1443B 的无源标签?

我想知道我们是否可以在无电池系统上使用 RF430CL330H。

您是否有适合它的参考设计?

TRF7970A 能否为无电池系统上的 RF430CL330H 提供足够的电源?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、RF430CL330H 可用作 ISO14443B 的无源标签。

    由于它需要一个外部微控制器、因此读取器必须提供足够的功率、这种情况并非总是如此。 TRF7970A 非常适合无电池系统。

    另请参阅常见问题解答:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa244

    下面提供了采用 RF430CL330H 的无电池温度传感器的参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00721

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried

     

    感谢您的回复和致谢。

    我还有一个问题。

    RF430CL331H 是否也可被用作带有大文件传输的无电池系统上 ISO14443B 的无源标签?

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried

     

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于大型文件传输、RF430CL331H 也应该在一个无电池系统中工作。 只要读取器能够为 RF430CL331H 和永久微控制器提供足够的电源。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried

     

    谢谢!

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis