This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/945238/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

您好!

这是一个后续帖子。 我想在 Android 中获取 RF430FRL152H 温度传感器贴片、为此、我从德州仪器提供的源代码中获得了帮助、在根据我的要求对其进行微调后、它能够按要求完美地工作。 但是、用于获取温度传感器的 NFC 部件仅适用于 Samsung Android、而不适用于其他 Android 手机。 考虑到我正在使用 RF430FRL152HEVM、我只想确认该芯片是否适用于所有器件? 或者、如果您有任何关于如何解决此问题的线索、它将非常有用。

提前感谢。

此致、

Haider (RMIT 学生)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haider 您好、

    RF430FRL152H 完全符合 ISO15693标准。 基于此、它应与支持此标准的所有智能手机兼容。 我猜智能手机的场强不足以为设备供电。

    独立于您的应用、智能手机是否能够检测 RF430FRL152HEVM?

    此致

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfied、

    很抱歉、花了一点时间返回给您。 是的 、我认为智能手机能够检测 RF430FRL152HEVM、因为一旦我们将芯片靠近器件(但看不到任何数据)、我们就可以听到 NFC 音调的声音。

    您能否推荐使用 NFC 从 RF430FRL152HEVM 读取数据的任何其他已建立 Android 应用? 这将有助于了解故障是否在我们的编码方面、或者我们的硬件中是否存在某种缺陷。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Haider