This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:GUI 接口光强度单位和 ADC 结果的计算

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/918410/rf430frl152hevm-gui-interface-light-intensity-units-and-calculation-from-adc-result

器件型号:RF430FRL152HEVM

您好!

我想知道 RF430FRL152HEVM GUI 界面中的光强度单位是多少、以及 GUI 如何计算将 ADC 数据/电压转换为光强度?

我知道以下公式用于将 ADC 数据转换为 ADC 电压、但我不确定如何将其转换为正确的光强度单位。

下面是一些示例 GUI 输出(2554h 结果恰好低于60)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的帖子中、图片缺失、但我认为我知道您的意思。

    光传感器是一个连接到 ADC 输入的光晶体管(TEMT6200FX01)、没有进行任何计算来将其引入照度测量单元。

    该传感器通过160k 从 VDDSW (~1.5V)和 R8 (100K)到 SVSS (0.125V)供电、电阻器 R16只是一个0欧姆跳线。 与计算相关的是 R8处的压降。 请参阅光晶体管的数据表、了解电流与光强度之间的关系、以便进行计算。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您的回答。

    我进行的计算如下:

    十六进制 ADC 值:2554h

    ADC 值:9556

    ADC 电压:9556*0.9/(2^14-1)/1 = 0.5249587V

    流经 R8的电流=(ADC 电压–SVSS)/R8 =(0.5249587–0.125)/100kOhm = 0.003999587mA (假设没有电流流入 ADC0)

    假设 VCE 足够大、可以使器件保持在数据表中的图5和数据表(www.vishay.com/.../temt6200.pdf)的图4所示的活动区域内、这将大约为15 lux。

    但是、上面的值都不对应于 GUI 上的图中显示的该 ADC 值…的大约60的值 (我正在使用默认的演示模式设置)

    您能否检查我的计算结果是否正确?

    我还有关于虚拟接地的问题。 在固件指南(www.ti.com/.../slau603b.pdf)的第7页中、选择虚拟接地设置会将 SVSS 提升至大约125mV。 固件指南第43页指出,如果虚拟接地位设置为0,则 SVSS 为基准(“将接地转换为0.4V”)。 它还指出,如果该位设置为1,则 AVSS 是 ADC 的参考(“0V 接地”)。 我是否正确地假设该位被置位时、0.125V 是近似值?

    如果在 RF430FRL152HEVM GUI 上选中了虚拟接地复选框、这是否意味着使用了 SVSS 或 AVSS?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您的回答。

    我进行的计算如下:

    十六进制 ADC 值:2554h

    ADC 值:9556

    ADC 电压:9556*0.9/(2^14-1)/1 = 0.5249587V

    流经 R8的电流=(ADC 电压–SVSS)/R8 =(0.5249587–0.125)/100kOhm = 0.003999587mA (假设没有电流流入 ADC0)

    假设 VCE 足够大、可以使器件保持在数据表中的图5和数据表(www.vishay.com/.../temt6200.pdf)的图4所示的活动区域内、这将大约为15 lux

    但是、上面的值都不对应于 GUI 上的图中显示的该 ADC 值…的大约60的值

    您能否检查我的计算结果是否正确?

    我还有关于虚拟接地的问题。 在固件指南(www.ti.com/.../slau603b.pdf)的第7页中、选择虚拟接地设置会将 SVSS 提升至大约125mV。 固件指南第43页指出,如果虚拟接地位设置为0,则 SVSS 为基准(“将接地转换为0.4V”)。 它还指出,如果该位设置为1,则 AVSS 是 ADC 的参考(“0V 接地”)。 我是否正确地假设该位被置位时、0.125V 是近似值?

    如果在 rF430FRL152HEVM GUI 上选中了虚拟接地复选框、这是否意味着使用了 SVSS 或 AVSS?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的计算方法在原则上是正确的、但15勒克斯的结果似乎 要少得多。

    我在 工作台上做了检查 、智能手机应用程序向我展示了270勒克斯、这似乎是合理的、但当像您一样进行计算时、我 最终 得到了相同的10至20勒克斯范围。 在查看数据表时、我了解到光晶体管的 CE 电压要小得多。 为了实现更精确的测量、必须减小电阻器值。 我想 EVM 开发的目标是实现低电流消耗、而不是精确的光测量。

    有关 SVSS 的问题。  固件用户指南中的0.4V 不正确。 正确的值为0.125V。 当该位为"0"时、SVSS (0.125V)为基准。 当设置为"1"时、参考电压为 AVSS (0V)。

    此致、

    Helfried