This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/913036/trf7970a

器件型号:TRF7970A

您好,

我们为 NFC 设计了线圈天线,因为我目前的带宽大约为1MHz (FC=13.70MHz),但没有检测到某些卡。 因此,请告诉我  天线的确切带宽将检测所有卡(主卡、VISA 卡)和手机。  

谢谢、此致、

Shivu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    您将需要 ISO14443A 技术标签的更宽带宽、这种技术标签的 Q 值大约为7-8。 通常约为1.7MHz-2MHz。 1MHz 带宽可能太窄。

    某些标签也会被调谐到更高的频率、以故意减小读取范围、此外、请确保您尝试在较短的读取范围内读取难以读取的标签。 但是、如果没有额外的带宽、这类标签读取起来也会明显困难(我之前见过它们调谐到14.5-15MHz)。

    您需要确保外形与您要读取的标签大致一致。 另请参阅我们的天线设计指南、了解更多深入的详细信息: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的回复,是的 ,我尝试了 Q= 8,FC=14.5Mhz BW/1.9Mhz,但也无法检测到该 范围内的 VISA 白金卡和主卡。  

    因此,请建议解决此问题的最佳方法。  

    此致、

    Shivu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    当您说无法检测时、您是否意味着您无法获得对轮询命令的响应?

    您使用的是什么软件?

    此外、您是否计划对您的设计进行 EMVco 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

     我们从轮询命令获得响应,但有些 Wavecards 在长循环中不从循环中退出,一旦我们从天线中取出卡片,它将只从轮询循环中退出。 我们只遇到了一个波形卡问题,但我们已经测试了10到15个运行正常的不同波形卡。 但我们只面对一张卡片。  

    是的、我们计划对我们的设计进行 EMVco 认证。  

    此致、

    shivu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    [引用 user="shivu ns1"] 我们从轮询命令获得响应,但一些 Wavecards 处于长循环中,它不从循环中退出

    可能是读取器软件的协议问题。 如果使用 TI 软件、我们不支持随附支付卡。 需要添加的内容。

    [报价 USER="shivu ns1]yyes 我们计划对我们的设计进行 EMVco 认证。  [/报价]

    遗憾的是、由于器件#B01勘误项、TRF7970A 无法通过 EMVco 认证: https://www.ti.com/lit/pdf/sloz011

    我们没有能够通过 EMVco 的 NFC 读取器设备、因此如果您需要、您需要使用其他供应商提供的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    请建议 我们如何在软件中解决此协议问题如果 有任何参考、请分享 (链接)、 我尝试了硬件方面的所有可能、但 我们在支付卡方面遇到了一些问题。

    建议我们在检测时测试信号以进行验证的各种步骤。

    此致、

    Shivu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    [报价 USER="shivu ns1"]请建议 我们如何在软件中解决此协议问题如果 有任何参考,请分享 (链接), 我尝试了硬件方面的所有可能,但我们在 支付卡方面遇到了一些问题。

    支付卡具有特定的 APDU 交换协议、我们的任何软件产品均不包含该协议。 我的回忆(上次我看的是4年多以前)万事达卡和 VISA 卡都有自己独特的 APDU 交换器、可以从卡中获取数据。 我不记得这方面的文档会在哪里、但我 强烈怀疑这是每个公司为开发人员提供的、因此我将从这条路径开始。

    我们没有任何参考资料、完全不支持这些付款应用程序。

    您将使用 API、如下所示:

    ISO_7816_4_sendAPDU
    ISO_7816_4_getWriteAPDUStatus 

    使用这些 API、您可以创建一个自定义 APDU 处理状态机、其结构类似于 T4T_app.c 中 T4T_stateMachine 的结构

    [引用 user="shivu ns1"]向我们建议在检测时测试信号以进行验证的各种步骤。

    您只能使用断点进行调试、但我还建议您使用 Saleae 等逻辑状态分析器、这样您就可以快速获得捕获结果、然后您可以浏览以查看通信中断的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µs 行为 ISO14443A/NFC-A 空中接口定义的位持续时间(1 ETU)应为9.44 μ s (±0.5%)。 问题器件未通过此标准。 µs 该值(例如、对于 EMVCO 合规性测试)、1 ETU 大约为≥9.587 μ F、因此超出了给定的规格限制。 条件器件作为 ISO14443A/NFC-A 读/写器和 NFC-A 对等(P2P)发起方运行。 影响器件完全支持 ISO14443A 通信。 由于1-ETU 值超出给定范围、器件未通过 EMVCO 合规性测试。 解决方法未确定解决方法

    请详细说明。 让我知道如何测试这些 ETU。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    在官方 NFC 或 EMVCo 测试套件上进行的测量、例如 由 COMPRION、Keolabs 和 National Instruments (收购 Micros义 肢的人员)提供的测量。 TI 已通过多个此类套件运行器件、这就是勘误表的特征以及我们的 NFC 堆栈的架构和测试方式。