This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:SLOA167 BOM

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/915185/trf7960a-sloa167-bom

器件型号:TRF7960A

大家好、

我是罗马蒂尔弗拉塔大学的博士学生。 我的主要活动主要涉及 UHF 应用的天线设计、但在过去几个月中、我将扩展对 NFC 应用的兴趣。

我找到了这份有趣的应用手册、其中介绍了如何对多达16根天线的 NFC 信号(13.56MHz)进行多路复用。 我想知道是否有一个预组装的板(例如评估套件)"可立即使用"、或者是否有一个 BOM 可用于成本估算。 我看到,在上述报告中也有一个示意图。 谢谢你。

最棒的

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simone、您好!

    我们没有任何 BOM 参考、但我可以为您提供一般的预期细分信息:

    BOM 将添加:

    1) 1)开关 IC 以对天线进行多路复用

    2) 2)每个天线的3-4x 调谐电容器(可能只有2个、但在我的经验中、始终至少需要3个来实现良好的调谐)

    3) 3)每个天线1个调谐电阻器

    我认为不需要任何其他电路。

    顺便说一下、我发现这份最新的应用报告更全面地介绍了整个系统、您可以将其应用于您想要多路复用的任何天线: www.ti.com/.../sloa231