This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:TX 频谱范围过宽

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/913043/cc2500-tx-spectrum-range-is-too-width

器件型号:CC2500

尊敬的

客户测试 CC2500 TX 频谱、发现峰值覆盖2424Ghz 至2470Ghz 的整个范围、但他们的设计目的仅希望获得三个频率点2425、2445和2470Ghz。 它们在 EMI 屏蔽室上进行测试、因此不应受到环境 EMI 噪声的影响。

下面是它们的 TX 频谱波形捕获和 CC2500寄存器设置、请查看您的帮助以检查是否有任何设置错误?

{TI_MCSM1、0x00}、 
  {TI_MCSM0、0x18}、
  {TI_PKTLEN、61}、
  {TI_PKTCTRL1、0x07}、
  {TI_PKTCTRL0、0x05}、
  {TI_PATABLE、0xFE}、
  {TI_ADDR、0x01}、
  {TI_FIFOTHR、0x07}、
  {TI_FSCTRL1、0x06}、
  {TI_FSCTRL0、0x00}、
  {TI_FREQ2、0x5D}、
  {TI_FREQ1、0x44}、
  {TI_FREQ0、0xEC}、
  {TI_MDMCFG4、0x78}、
  {TI_MDMCFG3、0x93}、
  {TI_MDMCFG2、0x03}、
  {TI_MDMCFG1、0x22}、
  {TI_MDMCFG0、0xF8}、
  {TI_DEVIATN、0x44}、
  {TI_FOCCFG、0x16}、
  {TI_BSCFG、0x6C}、
  {TI_AGCCTRL2、0x43}、
  {TI_AGCCTRL1、0x40}、
  {TI_AGCCTRL0、0x91}、
  {TI_FREND1、0x56}、
  {TI_FREND0、0x10}、
  {TI_FSCAL3、0xA9}、
  {TI_FSCAL2、0x0A}、
  {TI_FSCAL1、0x00}、
  {TI_FSCAL0、0x11}、
  {TI_TEST2、0x88}、
  {TI_TEST1、0x31}、
  {TI_TEST0、0x0B}、
  {TI_IOCFG0、0x06}、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是否直接来自射频端口?

    您能否尝试通过 SmartRF Studio 设置器件、然后比较寄存器设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此问题可以解决。 我们发现附近有另一个 WiFi 模块干扰 CC2500信号的原因。 关闭 WiFi 电源后、CC2500信号变为正常、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。