主题中讨论的其他部件:RI-STU-MRD2、 MRD2EVM
您好!
我将 RI-TRP-DR2B 应答器与 RI-STU-MRD2读取器配合使用。 我还拥有开发套件 MRD2EVM。 我们正在开发一款旨在使用应答器进行设备管理的产品。
使用开发套件时、我可以使用软件 Microreader II 读取和写入应答器 我只需要将2个字节的数据写入第一页。 在我们正在进行原型设计的开发控制台中、我可以使用以下 项的轻松代码模式(ECM)命令完美地读取第一页:
0x01 0x06 0x88 0x80 0x00 0x00 0x32 0x0D 0x31 (010688800000320D31)
这也是 Microreader II 程序命令行中的命令、响应正确、每次读取都有效。 那么、我觉得我必须配置好东西并使其正常工作吗?
但是、当我开始写入时、数据不会写入。 因此、我从具有0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00的应答器开始 0x00 0x05 0xBB 的是第一页数据、然后我想写入新的字节。 我正在使用的写入示例代码为:
0x01 0x0C 0x80 0x02 0x15 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x07 0xBB 0x26 (010C800215010000000007BB26) 这应该写入0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x07 0xBB 到第一页。 我从读取器得到的响应是:
0x01 0x10 0x00 0x7E 0xBB 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xA5 0x71 0x04 0x24 0x46 0x02 0x60
基本上、我将数据读回不变的状态、仍然是初始的0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0xBB。 根据手册、状态1字节(第三个字节)的0x00表示无错误。 我得到0x00。
该页面未锁定、我仍然可以使用开发套件对应答器进行读写。 有什么想法吗? 这变得有点头痛!
提前感谢您的任何帮助。
Jon