This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC8531:使用 CC-8531时、数据偶尔会丢失

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/912005/ccs-cc8531-data-is-occasionally-lost-when-using-cc-8531

器件型号:CC8531

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

    我们使用 CC-8531 芯       片从主节点接收多通道 I2S 信号。(12.288MHz MCLK、1.536M BCLK、48kHz lrclk)发现数据偶尔丢失。频谱如下。

    我们使用同一批发射设备、不同的数据传输接收设备进行了比较测试。  发现 数据传输正常。

    天线的接收功率已调整 、   传输线路阻抗已分析、结果良好。

    还有一点:  如果测试室只有一台路由器设备 或 没有路由器设备,数据丢失率就会很低, 我们同时打开3台路由器设备时,数据丢失率会更高  。我们怀疑 WiFi 信号干扰2.4G 信道。

      是否有好的建议可供我们提高沟通质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoyu、

    图像似乎已损坏、您是否可以再次上传?

    至于测试、您是否检查了不同通道环境中的本底噪声? 如果您已将生产测试映像编程到器件中、则可以使用"PurePath 无线命令器"工具执行此操作(PurePath 无线配置中的编程接口中有一个复选框可在应用映像和生产测试之间进行选择)。  

    将此器件与 RX 和 TX 器件一起使用时、您应该能够看到两者之间的接收看起来是如何工作的(例如、RX 侧看到的 RSSI)。