This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:在 SFB/感应电阻分压器的计算方面需要帮助

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/911512/tms3705-need-help-with-calculations-for-sfb-sense-resistor-divider

器件型号:TMS3705

尊敬的 TI 团队/用户:

我尝试通过将类似于"RI-ACC-ADR2-10"的设计在高达24V 的驱动器上的电压提高到 TMS3705的读取距离

我知道、我必须将 TVS 二极管和驱动器类型更改为一个、可以在24V 下使用

但是、线圈和 SFB/感应之间的电阻分压器(150k/47k)会怎样。

我找不到有关如何计算较高电压下的这些值的正确信息。

请帮助!

此致

Gerd Knese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、您好!

    这些电阻器用于设置 RX 输入放大器的增益。 该增益不应高于 5。 目前它被设置为150k/47k = 3.2。

    如果您希望使用更高的 TX 场强来增加读取距离、我需要为 RX 路径实施前置放大器、以便在最小5mVpp 的 SFB 上保持足够的 RX 输入电平。 此外、不应超过数据表中给出的最大值。

    如需了解更多相关信息、请访问:

    https://www.ti.com/lit/pdf/scba020  

    此致、

    Helfried