This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-WL1835MODCOM8B:使用 RTTT 软件进行 TIDC-WL1835MODCOM8B 频谱分析仪测试

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/764193/tidc-wl1835modcom8b-tidc-wl1835modcom8b-spectrum-analyzer-testing-using-rttt-software

器件型号:TIDC-WL1835MODCOM8B
主题中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8IWL18XXCOM82SDMMCWL1835MODCOM8B

你好!

我想使用 PXA 信号分析仪进行射频测试、我需要更改通道选择(1至16)。 如果我们可以使用 RTTT 软件执行该操作、我会得到相关信息。 如果需要下载、请阅读手册、然后加载到 RTTT 软件中。 但是、在下载固件文件时、我总是失败、如下面的映像所示。 请告知我如何获取固件文件(.bin)和.ini 文件、尤其是在 GITORIOUS 下载时。 供参考、如果已将此固件克隆到我的存储库、但我不知道如何下载此文件、请提供有关此问题的建议。

谢谢你。

调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚哪个下行负载会为您造成故障。 您是说从 RTTT 下载固件吗? 您的硬件设置是什么? 您是否在使用 WL1837MODCOM8I + WL18XXCOM82SDMMC? 确保在下载固件之前先连接好您的设备。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 感谢您的回复。

    很抱歉、我的问题不清楚。 我使用 的是 AM335x 评估模块+ WL1835MODCOM8B、当尝试将此器件连接到 RTTT 时(通过使用 RS232)、我总是失败。 但是、在使用 PuTTY 软件时、它已成功连接。 我阅读了文档并提到固件(.bin)、.ini 文件和.dll 文件是配置要求。 请帮助我如何将此器件与 RTTT 相连? 我也无法通过 GIT 下载固件、甚至无法将已成功克隆到 GIT 仪表板的存储库。

    谢谢。

    调光    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回答我在使用这些设备时遇到的问题。

    谢谢

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、

    当与 AM335配合使用时、这将使用主机、并通过 SDIO 总线进行通信。 正确的使用方法是通过 Linus 系统与校准器一起使用。 这将要求您构建一个使用校准器在 AM335上运行的图像。

    如果您要将 RTTT 与 WL1835MODCOM8B 配合使用、则需要以下接口板: www.ti.com/.../wl18xxcom82sdmmc

    这将允许您插入 COM8板并通过 RS232运行 RTTT。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、
    因此、在使用 AM335 + WL1835COM8B 时、我们无法访问 RTTT? 使用从 Linux 主机运行的校准器应该可以吗? 您是说 Linux 主机是 AM335、还是我们需要在 Linux PC 上运行校准器? 因为我一直在另一个论坛上讨论我在尝试运行测试模式时是否遇到困难。 因此、直到现在、我无法在 AM335上使用 calibrator 命令。
    还请分享如何在 AM335上重建内核的分步说明?
    谢谢、
    调光
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、
    校准器实用程序在 Linux 主机上运行、例如 Sitara AM335x。 您可以使用 WiLink8构建实用程序构建 Wilink8相关二进制文件,包括校准程序: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts。 确保您的内核在 def 配置文件 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 中将 CONFIG_NL80211_TESTMODE 设置为'y'

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_System_Build_Scripts 上的说明进行操作 。 但是、我的问题是、

    1. 如何下载构建脚本,因为我无法在 git 上打开或克隆它://git.ti.com/wilink8-wlan/build-utilites.git?
    2. 正如我在该网站上看到的"WL18xx 在~/wl8-build"目录中构建"。 这意味着我应该在 SD 卡上创建新文件夹还是其他内容?

    请就上述事项提供咨询意见。

    谢谢、

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    “How to download the build script because I can't open or clone on git://git.ti.com/wilink8-wlan/build-utilites.git?(如何下载构建脚本,因为我无法在 git:/上 打开或克隆它?)”
    git 设置可能会出现问题。 您应该能够在不出现任何问题的情况下克隆此内容。

    '正如我在该网站上看到的、"WL18xx 在~/wl8-build"目录中构建。 这意味着我应该在 SD 卡上创建新文件夹还是其他内容?"
    所有这意味着所有 wilink8编译都将位于您克隆的文件夹和存储库中

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试按如下方式在 AM335x EVM 上运行脚本、

    根目录@AM335x-EVM:~μ~~μ C/ti-SDK-AM335x-EVM-07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.  

    结果是、

    -sh:/home/root/ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00:没有这样的文件或目录
    根目录@AM335x-EVM:~编号

    另一种方法是、如果我在 Linux PC 上运行脚本、

    @Ubuntu:~$~~/ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.CD

    结果是、

    Bash:/home/dimasandy/ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00是一个目录

    那么、如果  结果如上所述、我如何执行 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts 上所述的"步骤1:下载构建脚本"?

    正在等待您的建议。

    谢谢、

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要先克隆存储库。 请访问 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

    谢谢
    Saurabh