This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:从器件音量控制问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/766142/cc8530-slave-volume-control-issue

器件型号:CC8530

你(们)好

我在电路板上使用 CC8530。

MIC 是协议主设备、扬声器是协议从设备。 扬声器的 CC8530是主机控制模式。

如何更改从协议中的远程卷?

我已经尝试通过在从协议中使用 VC_SET_VOLUME (EHIF 功能)来更改卷。

然后、我尝试使用 VC_GET_VOLUME 检查卷值。 但价值没有改变。

在从协议中是否有某种方式可以控制远程音量?

请详细说明。

谢谢你。 再见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了确保我理解、您要远程设置从设备上的输出音量? 未设置从设备的麦克风输入音量?

    您能否发送 ppwcfg 文件以及您发送的 EHIF 命令(尤其是 NWM_ACH_SET_USAGE 和 VC_SET_VOLUME)?

    如果您不想在这个公共论坛上发布朋友请求、请给我发送一个朋友请求。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我几乎两周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    很抱歉耽误你的时间。 是的、我想远程更改从设备上的输出音量。

    我发送 VC_SET_VOLUME 命令、并使用 VC_SET_VOLUME (0x00、0x00、0xff、0x10)

    设置0xx10。

    但它不起作用。 因此、我使用 RC_SET_DATA (0x11、0x00、0x00、0x02、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00)来增加从器件上的输出音量。

    但问题是音量增加到了上限00。

    当我使用 RC_SET_DATA 来降低从器件上的输出音量时。 音量已更改为 FC00 (最低值)。

    那么、如何控制 RC_SET_DATA 函数以仅增加或减少2dB 的音量?

    我发送了朋友请求、请检查。  

    请详细说明我的问题。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已接受您的朋友请求。
    下周我是 ooo、因此如果您需要帮助、请将您的问题发布在此主题中。

    此致、
    R.M.