This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/764905/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio


大家好、我目前正在使用 TRF7970AEVM 和 RF430FRL152HEVM。

我还有 MSP-FETFlash 仿真器工具、可以使用 Code Composer Studio。

但现在我有一个问题。

对于 RF430FRL152HEVM 电路板、可以使用 MSP FET 仿真工具检查 CCS 上的运行情况。

但是、当我采取措施在 TI 公司发布的 RF430FRL152HEVM 的 GUI 程序上读取或写入此内容时、我会收到以下错误消息。


无法从设备读取

无法写入设备


在对 GUI 程序执行操作之前、当 RF430FRL152HEVM 电路板被放置在 TRF7970AEVM 读取器器器件上时、TRF7970AEVM 红色 LED 应该点亮。

然而,在我的本案中,这种情况并非如此。

在 CCS 上构建和调试 sloa233文件期间、使用失败的 RF430FRL152HEVM 电路板的最新行为发生。

e2e.ti.com/.../632240

我参考上面的链接尝试编译 RF430FRL152HEVM 电路板的基本示例、但没有任何变化。 (slac691f)

我还在 GUI 上使用了无线编程、但这也没有改变。

我能否使用我当前拥有的商品解决上述问题?
(TRF7970AVEM、RF430FRL152HEVM、MSP-FET 闪存仿真工具)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoo、

    我看到你已经做了很多阅读和调查。

    我可以向您确认一些事项。
    当您仅将 TRF7970AEVM 连接到 PC 而不启动 GUI 时、EVM 会轮询现场的标签。
    当检测到标签时、在本例中为 ISO15693、红色 LED 将亮起。
    启动 GUI 后、此自动轮询将停止、当标签在现场时、红色 LED 不会亮起、因为现在 PC 正在处理读取。 要再次启动自动轮询、您必须先断开其电源。

    对于 RF430FRL152HEVM、我建议将 SensorHub 项目固件与 CCS 结合使用。
    当使用 FET 探针将项目下载到 EVM 时、必须将开关 S6切换到左侧位置(视图:USB 连接器顶部、天线底部)。 当使用 EVM 时、读取器开关 S6返回到右侧位置。
    (其他开关:S5:左、S4左、S3右)

    您是否有任何其他标签可用于验证读取器是否工作正常?
    支持 NFC 的智能手机还应能够检测 RF430FRL152HEVM。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我非常感谢您回答这个问题。

    我注意到 S6开关并谨慎采取行动、并与 Sensorhub 项目进行交互、但没有变化。 (slac691F)

    我想知道如何初始化 RF430FRL152HEVM 电路板的功能。 (例如、对于 Arduino、按住重置按钮30秒可重置功能。)

    我是否可以对上述内容采取任何行动?

    TRF7970AEVM 板是我拥有的唯一 TI 阅读器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoo、

    如果您已经下载了带有 FET 工具和 CCS 的 SensorHub 项目、那么 RF430FRL152HEVM 就可以与读取器和 GUI 配合使用了。

    您是否已在 GUI 中验证读取器是否已连接。 "连接按钮"按钮中的文本应从"连接到 TR7970AEVM"更改为"断开与 TRF7970AEVM"。
    当读取器被连接至 GUI 时、当 RF430FRL152HEVL 被放置时、红色 LED 不会亮起。

    如果注意到您已经为本主题打开了第二个主题、我将关闭该主题。

    此致、
    Helfried