This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:如何在无线耳机的主耳机中选择和显示本地音量控制?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/765414/cc8530-how-to-choose-and-show-local-volume-control-in-master-headset-of-wireless-headset

器件型号:CC8530

您好,

运行"PurePath 无线配置器"

我们在 CC85XXDK-Headset EVM 中选择无线耳机,在主耳机页面中,MIC 输入到 ADC,并将 I2S 连接到射频,同时 ADC 信号可能会将 DAC 传送 到耳机,我不知道如何配置

要使其成立、这意味着我会侦听我的 MIC 信号。

此致、

Charlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlin、

    不清楚您要问什么。 您能提供更多详细信息吗?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    使用 PPWC 软件,我们将无线耳机(dupclick)旁边的 CC85XXDK-Headset (HS)(在示例项目的右侧)选择为无线耳机程序  

    双击"Headset master (耳机主设备)"

    应用程序角色:下游音频 ->立体声输入基站

    配置说明:音频连接:

             音频输入:线路输入 表示正常

             音频输出:线路输出/耳机,我听不到任何声音

    音量控制:本地输出音量为空

    也许我们可以控制本地输出音量,这样就不会听到任何声音,输出信号就不 会调整 更多的增益

    如果无法控制本地输出音量,或者另一个显示本地音量

    此致、

    Charlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlin、

    我仍然无法准确理解您所做的事情。 请´s PPW 用户指南以及 PPW 配置器中的帮助文档。