工具/软件:Linux
我将 WL1835MODCOM8B 插入 AM437x EVM 板、并尝试使蓝牙正常工作。 我通过 《使用入门指南 》启动并运行 Bluetopia PM、现在我正在尝试让其中一个示例应用程序运行。 每当我尝试运行 SetDevicePower 命令以便为 BT 器件上电时、我都会得到以下输出:
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio16/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio16/value
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio16/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio16/value
BT COMM 端口(/dev/ttyS3):2.
将 HCI 波特率更改为3000000
状态:执行 BTS 脚本/lib/firmware/TIInit_11.8.32.bts.
状态:BTS 脚本成功执行。
DEVM_PowerOnDevice()故障:-4,未知错误。
功能错误。
我认为此错误可能与以下事实有关:每当我尝试运行 bt-en.sh 时、我都会获得以下输出:
TI AM437x GP EVM
成功
/bt-en.sh:第19行:echo:write error:device or resource busy
已完成启用 BT
mkdir:无法创建目录"/home/root/tibt:文件存在
导致写入错误的行是 bt-en.sh 中的"echo 16 >/sys/class/gpio/export。 有什么关于这种情况发生原因的想法吗?