This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:g2553 + TRF7970、写入标签

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/766045/ccs-trf7970a-g2553-trf7970-a-write-in-tag

器件型号:TRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我正在尝试写入一个标签、它是 HF I 应用程序中  

ISO15693_sendWriteSingleBlock (0x42 | ui8AddresedFlag、0x02、0x04、数据); 

数据必须在 NFC 文件或 ISO 的函数 WriteSingleBlock 中定义?
必须以十六进制插入数据才能发送到标签?  

我借此机会询问这些线路的功能

对于(ui8LoopCount = 0;ui8LoopCount < ui8BlockSize;ui8LoopCount++)
{
g_pu8TrfBuffer[ui8Offset+]= pui8LoopCount < ui8LoopCount];//要写入标签的数据
}

TRF79xxA_writeRaw (u8BOffsetSystem [ ui8LoopCount];//发出命令 TR8U8 LoopCount[u8LoopCount] 


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Diogo、

    必须在调用 ISO15693_sendWriteSingleBlock 的应用函数中定义数据。

    您参考的线路是 NFC 堆栈的一部分、用于按照标准处理数据包的正确传输、不应进行修改。 它们经过全面测试并正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    因此,要定义数据,我必须创建一个字符串?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diogo、

    是的、例如:

    uint8_t pui8TagBlock0Data[4]={0xAA、0xAA、0xAA、0xAA};
    ISO15693_sendWriteSingleBlock (0x22、0x00、0x04、pui8TagBlock0Data); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、我明白了。 谢谢