This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:由 TVS 提供 RF430FRL152HEVM 保护

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/765588/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-protect-by-tvs

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

尊敬的 TI:

现在、我想保护芯片(RF430FRL152h)以摆脱 ESD 的感情。 我选择 TVS 来保护它、

但我不会担心:它在 EVM 中的位置、

我可以将 TVS 放在芯片的蚂蚁上吗?  

你能给我一些建议吗?  

请帮我!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RF430FRL152H 已受到 ESD 保护。 根据数据表、它被定义为+-2000V (HBM)。
    -500V 的 ADC 输入例外。

    您是否有超出此规格的要求?

    关于电视、我们目前还没有任何建议。
    如果要将 TVS 连接到天线、则必须考虑额外的电容。
    这会对谐振频率产生影响。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfrid:

    您能给我一些适合天线的 TVS 组件的建议吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议阅读以下文件:

    www.ti.com/.../sszb130c.pdf

    如 RF430FRL152H 数据表中指定的那样、天线电压不应超过3.6V。
    因此、工作电压最小为+-3.6V 且电容较低的 TVS 应该能够正常工作。 但最终必须对此进行测试。

    此致、
    Helfried