This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:无法持续输出射频 CW 信号

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/765101/cc8531-not-able-to-output-rf-cw-signal-constantly

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2592

尊敬的 TI 无线专家:

我们刚刚完成了使用 CC8531 + CC2592的产品原型设计、以实现无线音频双向传输。

该芯片组的所有功能看起来都很好,链路距离是可以接受的(在拥挤的 Wifi 接口下大于10m)。

为了进一步进行射频测试、我们需要让 CC8531输出连续 CW 射频信号、以便测量和分析射频功率频谱。

根据 TI 网站和支持论坛的建议、我们已试用 PPW Commander、但由于一些问题而失败:

1、我们在 PPWC 中试用了生产测试、创建了一个简单的 xml 来调用函数 simpleRfTest()以在特定频率下生成 CW 输出、但最大长度仅为1000个样本、因此生成和分解射频信号的速度非常快、我们的频谱分析仪很难捕获稳定的测量结果。

2、我们已经在 PPWC 中尝试了 RX/TX 测试、基本上与上述问题相同、将 CC8531配置为 TX 并单击"Start (开始)"后、射频信号的可用持续时间非常短、无法捕获和测量。 BTW、观察到另一个可能的 SW 错误:当 CC8531配置为 RX 并单击"Start (开始)"时、几秒钟后、RX ISSI 曲线可能会变得奇怪并报告错误、然后 RX 测试中止。

3、我们已经尝试在 PPWC 中使用脚本。 下面创建了一个简单的脚本,但始终 PPWC 报告错误“脚本执行失败...” 执行 RFT_txtst_CW 时(0、启用、122、0)。

SET_TIMEOUT (1000000);
ID ("主");
SYS_RESET();
等待(10);
RFT_txtst_CW (0、启用、122、0);

是否有任何想法可以将 CC8531设置为稳定且持续的 CW 输出模式? 否则、无法进行射频性能评估。

提前感谢。

Walter

2019年1月22日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    感谢您发帖。 我已将问题转交给我们的 PPW 专家、他将在几天内回复您。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrk、

    谢谢、期待 PPW 团队的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    这可以通过 PPWC 中的 RX/TX 测试来完成。 您是否使用生产测试映像对 CC8531进行了编程?

    PPWC:
    1.首先在设备管理器面板(设置别名测试仪)中为设备提供角色测试仪
    2.在生产测试面板中按下程序测试仪(右下角)
    3.在 RX/TX 测试面板中选择要输出的内容(TX、频率、TX 功率和调制),然后按开始

    我刚刚使用 PurePath 无线音频 EB + CC85XX-CC2590EM 尝试过此操作、并且能够输出恒定 CW (或在选择时进行调制)

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    实际上、几天前我已经尝试过与您提到的步骤完全相同的 RX/TX、为了仔细检查结果、我只需按照您的步骤再次尝试即可、但仍然会遇到相同的问题: 无论采用 CW 模式还是调制模式、输出信号都只会在短时间内存在... 我正在使用 PPW 命令 V1.0.0。
    这真的很奇怪、因为您可以在 EVB 上获得恒定输出。 我想知道、是否有任何硬件限制或配置来阻止 CC8531输出长时射频? 但我们的电路板在实际应用中运行良好、这意味着硬件应该可以吗?


    此致
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    您是否为您的硬件应用生成了生产测试映像并将其用于 PPWC? 您可以在 PurePath 无线配置的闪存编程面板下选择图像类型。

    您是否在硬件上使用范围扩展器或天线分集?

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您的观点完全解决了问题、非常感谢!

    我的故障是没有在 PPW 配置器中生成生产测试映像、实际上我从未注意到有一个"映像类型"选项可用于选择应用或生产测试映像、因此测试仪和从设备都使用 PPW Commander 生产测试选项卡中的默认"master_p.hex"进行编程...

    现在、在 PPWC 中生成生产映像并对我的板进行编程后、RX/TX 测试看起来正常。

    非常感谢。

    Walter
    20190126