This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA75:支持蓝牙模块 u-blox Jody W163模块

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/763360/dra75-support-for-bluetooth-module-u-blox-jody-w163-module

器件型号:DRA75

您好!

我们正在 Android 上运行的 DRA756定制板上启动蓝牙。

是否有人尝试使用 Jody W163等模块或在 Android 上运行的 DRA756板上的任何其他模块来启动 BT? 我们是否对相同模块或任何其他模块提供蓝牙堆栈支持? 任何信息都很有用。

提前感谢、

Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivasan、

    在 Android Oreo 中、我们不支持蓝牙:
    processors.wiki.ti.com/.../6AO.1.1_Release_Notes
    (支持 BT 的最后一个版本是内核3.14的 Lollipop)

    有关 WiLink 上的蓝牙问题、请在无线论坛中提问:
    e2e.ti.com/.../667

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan、

    您能否告诉我们是否有人尝试使用 BT 软件狗启动?
    如果是、那么我们是否可以获得相同的详细信息?

    谢谢、
    Srinivasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivasan、

    我不知道。 我将该主题移至无线论坛。
    希望他们能为您提供帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    被询问的解密器“Jody W163”似乎是基于塞浦路斯芯片组。 因此、请咨询他们是否有符合 Android 的驱动程序等。 由于、Oreo 不支持之前提到的 Yordan WL18xx BT。

    谢谢