This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, RF430CL331H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/765881/rf430cl330h-rf430cl330h

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RRF430CL331H

我将 RF430Cl330H Booster Pack 与 MSP432P401R 发水板配合使用。  在单个事务中是否有方法以两种方式(读取/写入)传输数据。  目前、我必须进行2次单独的事务、这要求外部器件与 RF430CL330H 接触两次。

例如

1)外部器件发送 RF430CL330H 数据(命令)

2) 2) MSP432读取写入 RF430CL330H 的数据

3) 3) MSP432根据在"2"中读取的数据在 RF430CL330H 上更新了 NDEF 数据

4) 4) RF430CL330H 将更新后的 NDEF 发送到外部器件

此外、作为 RF430CL330H 初始化的一部分、按照 "RF430CL330H 动态 NFC 接口应答器"的第5.8.3节数据速率设置中所述、可以访问寄存器。  是否有可用寄存器的列表、以便确定 PCB 何时发送 ATTRIB 命令

谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在读取器器件的单个演示文稿中、没有办法使用 RF430CL330H 进行描述、除非您可以自定义读取器流以等待一段时间、然后读取 NDEF 数据。 但这只能在闭环系统中工作。

    我建议您考虑评估 RF430CL331H、它可以在通信方面提供更大的灵活性、我几乎是肯定的、它可以解决需要两次向读取器演示的问题。