This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:BT 开启时、WL8 AP ELP 模式不适用?

Guru**** 2988210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/765724/linux-wl1835modcom8b-wl8-ap-elp-mode-is-not-applicable-while-bt-is-on

器件型号:WL1835MODCOM8B

工具/软件:Linux

您好,香榭丽舍

根据此 wiki:  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_Feature_Guide/AP_ELP

WL8 AP ELP 模式有警告:è 使用 BT 时禁用此功能。

 

您是否可以告诉我们这是否正确?

是否有更好的方法将 AP 配置为 ELP 模式、即使 BT 已开启?

 

如果 BT 处于监听模式、为什么 AP 无法进入 ELP?

 

请发表评论。

 

谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rio、

    我需要确认这一点、但 AFAIK 的原因是、在使用 AP ELP 实施时、COEX 机制会受到影响、因此没有解决方案。

    此致、
    Eyal