This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430-TMPSNS-EVM:如何将不同的模拟传感器连接到 RF430-TMPSNS-EVM?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, TIDM-RF430-TEMPSENSE, TIDA-00524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/764265/rf430-tmpsns-evm-how-to-connect-a-different-analog-sensor-on-to-the-rf430-tmpsns-evm

器件型号:RF430-TMPSNS-EVM

您好!

我有 RF430-TMPSNS-EVM 贴片、但我不知道除了热敏电阻外、我们是否可以将另一个模拟传感器连接到它。

我想看看是否可能、以及如何使用修补程序上的现有数据点来实现它。

谢谢你

此致

Muthukumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthukumar、您好!

    这是不可能的。 请购买 RF430FRL152HEVM。

    您所参考的补丁仅显示了 TIDM-RF430-TEMPSENSE 中展示的功能。 它不用于整体器件评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、  

    感谢您的快速响应。 我也有 RF430FRL152HEVM 、我刚才介绍了它。 请告诉我是否可以通过任何 SV16点1至4连接模拟传感器而不移除任何电阻器。 此外、如果将它们移除会对 EVM 造成任何损坏、请告知我。

    谢谢你  

    此致  

    Muthukumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthukumar、您好!

    我们的器件常见问题解答 :www.ti.com/.../sloa247的第2.7节对此进行了介绍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 我介绍了您提到的常见问题解答部分。 但我想了解如何在不损坏电路板的情况下移除电阻器。

    谢谢你

    此致

    Muthukumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    焊接烙铁。 询问您的硬件技术人员(或教授?)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    非常感谢您提供的解决方案。我仍有疑问。 如果您不介意、请告诉我有办法将模拟传感器连接到贴片上、因为我们希望使用与 RF430-TMPSNS-EVM 贴片相同的平台。
    谢谢你
    此致
    Muthukumar P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthukumar、您好!

    该贴片不支持其他传感器。 您必须使用 EVM、或使用 http://www.ti.com/tool/TIDM-RF430-TEMPSENSE 中的 TI 参考设计文件 为您的定制设置创建新的 EVM。 另外、很抱歉我在最初的帖子中发布了错误的 TI 设计。 该补丁适用于 http://www.ti.com/tool/TIDM-RF430-TEMPSENSE 、而不是 TIDA-00524。