This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:MSP430G2553

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, TRF7970A, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/764457/rf430frl152hevm-msp430g2553

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2TRF7970ARF430FRL152H

您好!

我有一个与技术相关的问题。 为什么我们需要外部 MSP430微控制器来构建 I2C 接口并在 RF430FRL152HEVM 中对外部传感器进行编程?

我在数据表中找到它

所需的其他工具•RF430FRL152HEVM Windows GUI

•TRF7970A-BNDL:具有 TRF7970A BoosterPack 插件模块的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 开发套件、用于与 RF430FRL152HEVM 通信

或•TRF7970AEVM (不再可从 TI 购买)

我想使用 NFC 手机并仅将 NFC 能量传输到 NFC 应答器。(RF430FRL152HEVM)

为什么我需要 BoosterPack 和 MSP430G2 LaunchPad。 我可以将我的外部传感器直接连接到 NFC 应答器、然后传输回 NFC 手机。

此致、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    您可以使用手机代替 BoosterPack+LaunchPad NFC 读取器组合。

    MSP430+TRF7970A 需要使用 RF430FRL152HEVM GUI、而不是 RF430FRL152H 的通用器件使用。 建议您了解器件的工作原理、并通过 GUI 开发支持新传感器的功能、因为它可以让您访问大量设置、但您不必这样做。 GUI 使其变得更简单。