This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC8531

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/760863/cc8531-cc8531

器件型号:CC8531

您好!

我们在开发项目中使用 CC8531。 我们可以在选择"自主"操作模式时在主设备和从设备之间建立双向通信。 如果我们选择"主机控制"操作模式、则当音频信号连接到从设备时、我们无法在主设备侧听到任何声音。 但是、在主机控制模式下、当主机提供音频输入时、可以听到从机侧的声音。 您能帮助我们解决这个问题吗?

供参考... 将 MSP430控制器用作主机。

谢谢、

Jeyaprakash K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeyaprakash、

    我将研究您的请求、并在咨询主题专家后再与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeyaprakash、

    您能否分享在使用主机控制器模式时如何配置器件? 更具体地说、NwM_ACH_SET_USAGED 命令(但列出您所做的所有配置会有所帮助)。

    您的系统中是否有1个或多个从器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeyaprakash、

    您对此有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误您的回答。
    实际上、e2e 论坛"主机控制的问题-双向通信"帮助我们解决了这个问题。
    感谢您的支持。
    此致、
    Jeyaprakash K