This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:AM335x 评估模块和 WL1835MODCOM8B 测试模式

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/759673/wl1835modcom8b-am335x-evaluation-module-and-wl1835modcom8b-test-mode

器件型号:WL1835MODCOM8B

尊敬的团队:

上周我购买了 AM335x 评估模块和 WL1835MODCOM8B、我需要知道如何更改该器件上的 WiFi 通道? 因为我要使用频谱分析仪并使用特定通道进行测量。 请就此事项提出建议? 如果您能帮助我进行简单的解释、那就更好了、因为我以前从未使用过此评估模块。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、Linux 上的此类通道选择可通过命令行使用"iwconfig"工具来完成。
    例如:
    iwconfig wlan0 freq 2.422G

    iwconfig wlan0通道3

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    正确吗? 还是应该做其他事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要将 WiLink8置于调试测试模式,以测试特定通道上的射频。 请查询: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 上遵循了相关程序 、请查看下图。

    我被读为"如果您没有配置、请确保通过内核复制并 重新安装所有模块。"。 那么、如何执行该指令呢? 请附上文件/链接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 上遵循了相关程序、请查看下图。

    我被读为"如果您没有配置、请确保通过内核复制并重新安装所有模块。"。 那么、如何执行该指令呢? 请附上文件/链接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您共享的快照,似乎您的内核中定义了“NL80211_TESTMODE”-请确认?
    如果是、您需要关闭 wlan0接口并运行 wlan0 plt power_mode on 校准程序、如 wiki 中定义的那样、

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    "根据您共享的快照,似乎您的内核中定义了"NL80211_TESTMODE"-请确认吗?" 如何查看此内容? 我刚才关注 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing 上的信息 、并找到了以下图片中的结果。 请从一开始就告诉我程序吗? 或者、如果您有文件或链接、请附上、因为我相信您错过了一些内容。

    谢谢你。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查看上面的快照,似乎您的内核中没有定义 NL80211_TESTMODE。 确保在您的内核配置文件中将其设置为'y',然后重新编译内核和内核模块

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    请描述如何重新编译内核和内核模块吗?

    谢谢  

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    如果我们通过该软件进行测试、我找到了该软件、是否可能? 因为它看起来不是那么复杂。 请说明进行此测试的最简单方法。

    谢谢

    调光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以对 PLT 命令使用 RTTT。 您需要访问 WL18xxMOD 上的 RS232、GND 引脚。 此软件在 Windows 计算机上运行、用户无需外部主机即可直接访问 WL18xxMOD。 有关更多详细信息,请参阅 RTTT 文档:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\Docs
    根据有关内核编译的问题,您需要检查用于内核编译的内核 def 配置,然后对其进行修改。 如果您对 AM335x SDK 有疑问,可以在处理器论坛中发布问题: e2e.ti.com/.../791

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    很高兴听到我们是否可以使用 RTTT 软件执行此测试。 但是、需要加载一些文件、例如 firmwire (.bin)、(.ini)和(.dll)。 我们可以从何处以及如何获取这些文件?
    谢谢。
    调光。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、
    您是否查阅了我在上一篇文章中提到的 RTTT 文档? 您需要指定固件和 INI 文件。 在您的系统上、固件文件为/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin、而 INIS 位于/usr/sbin/wlconf/official_inis 中

    谢谢
    Saurabh