This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:具有 TMS3705的 RW TRP

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/759404/tms3705-rw-trp-with-tms3705

器件型号:TMS3705

大家好、TI 支持团队

我找到了以下材料。

e2e.ti.com/.../Notes-on-TMS3705A1DRG4-_2600_-Read.pdf

请参阅 第11页、
您能解释一下接收完结束位0x5555后额外2个字节(0x00 0x00)的含义吗?

关于 R/W TRP、如果我们使用 TMS3705、它是用128位还是用144位进行响应?

此致、

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、您好!

    我已将这一问题通知我们的专家,但他已不在办公室。 我对迟迟不回答表示歉意。 请预计反馈将在下周初到达。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R/W 应答器始终以128位响应。
    这与使用的读取器无关。
    额外的2个字节0x00与收发器无关、可以忽略。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! TI 支持 团队、

    感谢您的回复。

    我知道 TRP 的返回值为128位。

    问题是为什么这里有16位。

    您是否意味着我们不需要这个16位(虚拟读取信号?) 使用 TMS 3705读取 TI 的 RW TRP 时?

    我想简单地谈谈这一事件。

    此致、

    不适用

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我可以确认图中的这16位(0x00)不是由应答器发送、应该忽略。

    TMS3705不知道接收数据的预期长度。 默认情况下、TMS3705在接收阶段开始后的20ms 内尝试解码接收到的数据。 如果未接收到来自应答器的数据、它将输出0x00。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、

    感谢您的确认。

    此致、

    不适用