This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:同一射频场中的多个标签、适合哪种软件+ EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/760956/dlp-7970abp-multiple-tags-in-same-rf-field-which-software-evm-would-fit

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

我计划在  同一射频场中同时使用 TRF7970A 和多个(四到八个) NFC 标签(ISO 14443B、ISO 15693)进行具有特殊"天线"配置的试验。 我需要使用防碰撞功能。 我将需要一些指示、说明标签上射频场强度的余量(标签的功率)以及 TRF7970A 输入上接收振幅的余量( 标签的反馈)。

看起来、防碰撞功能是在 TRF7970 EVM (slou321a)中实现的、但这似乎已经过时和过时了。 tiduax3中的示例软件似乎没有防碰撞功能。

我更喜欢 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP432P401R 组合、因为代码应稍后在更大的 CPU 中的 Cortex-M 内核上运行。

 软件 sloc297c 是否会在该组合上运行? 或者、您是否会推荐另一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pedantus、您好、

    SLOC297C 是一款合适的软件、可在该组合上运行、但您必须移植 MCU 的特定硬件部分、包括时钟、SPI、UART 和中断。

    我还应该注意的是、我从来没有真正地针对 ISO14443B 进行过防冲突例程的完全测试、所以你应该已经看到是否需要进行调整。 我必须测试的标签从未以一个频率发生过碰撞、这让我觉得解决方案是坚如磐石的、但也从未失败过...

    您认为 SLOU321已经过时了、它在防冲突中也有错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答 Ralp Jacobi。

    如果我更喜欢从一个无需任何调整(时钟、接口)即可工作的设置开始、那么适合哪种组合?

    我宁愿花几美元购买额外的 EVM、而不是浪费我不知道它应该如何工作的系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pedantus、您好、

    如果您已经拥有 DLP-7970ABP、那么您所需的就是合适的 MSP430 LaunchPad、即 www.ti.com/.../MSP-EXP430G2ET

    我喜欢这种初始评估的想法/方法、它将为我提供一个良好的硬件基准、以便在您遇到问题时使用! )

    根据标签的尺寸、您可能需要连接较大的外部天线、或使用5V 为 BoosterPack 供电(由于包括 MSP432在内的所有 LaunchPad 仅使用3.3V 为 BoosterPack 供电、因此需要对硬件进行细微修改)。