This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:6.6读取器通信接口

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/760002/trf7960-6-6-reader-communication-interface

器件型号:TRF7960

尊敬的 TI 工程师:

我正在阅读 TRF7960第6.6节的技术文档、 对 MOSI 和 MISO 有一点困惑(请参阅随附的红色电路图片)。 我可以理解 MOSI 是指数据输入(读取器输入)、但为什么 MISO 是指 MCU 输出? 不应该在此时进入 MCU、您能向我解释一下吗? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您对自己的想法是正确的。 我认为数据表的目的是说"输出到 MCU"、而不是"MCU 输出"。 我将在数据表中记下这一点混淆。

    为了清除晶振:MOSI 是到 TRF7960的 SPI 数据输入、MISO 是从返回到 MCU 的 TRF7960输出的 SPI 数据。