This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:卡仿真 ISO1443A 未知字节

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/777547/trf7970a-card-emulation-iso1443a-unknown-byte

器件型号:TRF7970A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kefei、

    您能否为设备发送 WTX 的状态机发布代码?

    我们已根据 NFC 论坛规范测试了该功能、并且该功能正常工作、因此我怀疑问题出在您实施 API 的过程中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kefei、

    很抱歉、在这种情况下、我的记忆显然很差。 您绝对正确、我在我们提供的 NFC 堆栈内、包括在任何开发分支上、没有发现在卡仿真模式下实施 WTX。

    我不是100%确定为什么它发送垃圾字节、因为它应该只有 NAK 请求、但在任何情况下、除非您将该实现添加到堆栈中、否则您将无法使用 WTX。 由于状态机有用于处理框架的插槽、因此框架看起来就在位、但没有用于实际实现延迟的 API。

    由于我们不会向 NFC 堆栈添加功能、并且甚至没有可用于 WTX 的开发代码、因此您必须编写该部分内容、我们不会进行此类添加。