This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A, UNIFLASH, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/777081/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HTRF7970AUNIFLASH

您好!  

我刚刚收到了 RF430FRL152H EVM 板。 我通过 USB 将其连接到 PC、并将 S6设置为电源。 当我离我的 Android 应用程序更近以对其进行测试时、我没有从该应用程序中获得任何响应以显示在该应用程序上。 我还应该做其他工作吗? 我认为可能需要对其进行编程、以实现射频通信、对吧?

感谢您的及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mousa、

    请在 RF430FRL152H 的常见问题解答中找到更多信息:

    www.ti.com/.../sloa247b.pdf

    和 EVM 用户指南:

    www.ti.com/.../slau607c.pdf

    即使没有连接到 PC 并且 S6切换为"电池"(无需插入电池)、Android 应用也应识别 EVM。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helfried、
    感谢您的回答。 即使我切换到电池模式、应用程序也无法识别 EVM。 我在用户指南和 TI 文档中找不到有关此内容的任何其他内容。 我必须测试 EVM 是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mousa、

    您的 Android 应用是否能够检测其他 RFID 标签?
    您是否有其他阅读器(如 TRF7970A)或其他智能手机用于交叉检查?

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、无论是在我的应用程序上还是在 TI 开发的 RF430FRL 演示等其他 NFC 读取器上、它都不起作用。 您认为我的 EVM 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helfried、
    您能否澄清一下、我是否需要通过 MSP 或 Uniflash 对 MCU 进行编程才能在手机上获取数据? 我尝试通过默认配置进行连接、但应用无法检测 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mousa、

    RF430FRL152H 随附固件、可正常工作。
    如果固件已更改或损坏、则可以使用 CCS 或 Uniflash 软件和编程工具对其进行编程。

    请参阅《RF430FRL152HEVM 用户指南》第1.3.2章
    在这里、您可以找到固件的链接、其中包括 Debug 文件夹中的".hex"和".out"文件、该文件可用于还原固件。

    此致、
    Helfried