This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A NFC 芯片未检测到卡

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/770948/trf7970a-trf7970a-nfc-chip-is-not-detecting-cards

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

您好!

型号:TRF7970A NFC/RFID BoosterPack

      P/N:DLP- 7970ABP

工具:Code Composer Studio。

应用:演示代码"P401R_TRF7970A_All_NFC_modes"

控制器和 NFC 驱动程序进行通信。

请您在以下问题上提出建议。

1.是否需要外部天线。 由于芯片未检测到任何卡(我们需要为我们的应用支持所有类型的波形卡)。

2.演示代码是否支持所有类型的卡。

3.任何测试天线工作的测试用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    集成了使用 MSP432控制器的 NFC 驱动程序代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sowmya、

    借助 DLP-7970ABP、您无需外部天线。 电路板作为内置 PCB 天线
    演示代码支持 ISO15693和 ISO14443卡。 当您仅连接 DLP-7970ABP 的 USB 电源时、当您向天线出示卡时、其中一个 LED D2至 D4应亮起。

    可以使用示波器完成读取器是否正在传输13.56MHz 载波信号的简单测试。
    只需将 GND 线与探针尖端连接即可形成一个小环路。 将该环路放置在天线上。 将示波器设置为500mV/div 时、您应该会看到13.56MHz 载波。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    感谢您的回复。

     DLP-7970ABP 板不由 USB 供电、通过 MSP432 MCU 接口3.3V 供电。

    上电时、仅 LED D1天线亮起。  

    请告诉我们硬件配置和任何演示代码更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sowmya、

    演示代码配置为可在下载时工作、硬件开箱即用。 您需要详细说明您尝试读取的标签。 此外、USB 电源意味着 MSP432 LaunchPad 由 USB 供电。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sowmya、

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。

    此致、
    Helfried