This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430-TMPSNS-EVM:RF430FRL153H 关于 EVM 的一些问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL153H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/774941/rf430-tmpsns-evm-rf430frl153h-about-evm-some-question

器件型号:RF430-TMPSNS-EVM

尊敬的:

 我们的客户 将 设计 RF430FRL153H 、我们已经尝试通过 RF430-TMPSNS-EVM 积累知识、我们非常满意其性能。

 以下是一些在学习 TI 相关文档后不确定的问题、请向我们提供一些建议。

1、实际测量的 GSR 是多少?  是关于 IC 内部的湿度、还是具有用于检测外部物体的传感器?
2.如何测量温度?它们是否通过外部电路进行测量并连接到 ADC1、ADC2? 还是测量 IC 本身的温度?
EVM 背面的热敏电阻有何用途?
 ADC1、ADC2写入的存储器地址是什么?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。