This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:要从模拟传感器读取信号、需要连接到 RF430FRL152H VQFN 封装的组件是什么?

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/768632/rf430frl152h-what-components-to-connect-to-the-rf430frl152h-vqfn-package-to-read-from-a-analog-sensor

器件型号:RF430FRL152H

您好!

在使用评估模块进行评估后、我已经购买了采用 VQFN 封装的 RF430FRL152H NFC 应答器。我知道它是表面贴装封装。所以、 在设计 PCB 以从模拟传感器获取数据时,我知道我需要将以下组件连接到 RF430FRL152H:

在天线端口上连接了一个频率为13.56MHz 的天线线圈

连接到 ADC0/1/2和虚拟接地的 Anolog 传感器。

我已经完成了 RF430FRL152H 数据表(SLAS834C)的第7部分。我是否应该连接那里显示的所有组件、这些组件具有电阻器和电容器等无源组件的精确值、以便打印电路板?

此外、由于我不使用任何数字 I/O、请告诉我是否应该也使用其他端口、如第7节中所示的 SPI 和 I2C 通信端口。 我看到模拟信号连接到用于 I2C 通信的 SCL 和 SDA、请告诉我 ADC 是否不足以读取传感器数据。

换言之、请告诉我在以下电路中需要做哪些更改、以便仅从两个模拟传感器读取数据。此外、如果我要更改电容、电感或电阻值、天线除外。

谢谢你

此致

Muthukumar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthukumar、您好!

    有关使用的组件的更多信息、请参阅常见问题解答:
    www.ti.com/.../sloa247b.pdf
    除了谐振电路或您的传感器输入之外、您不应离开组件或更改其值。
    尤其是电容器对于器件的运行至关重要。

    此外、本文档还包含补丁的原理图:
    www.ti.com/.../sloa212a.pdf

    如果您仅使用具有电压输出的模拟传感器、则可以将其连接到 ADCx 输入。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的解决方案、请告诉我是否可以将另一个传感器连接到贴片的 ADC0。

    谢谢你

    此致、

    Muthukumar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthukumar、您好!

    您可以将任何传感器连接到 ADC0输入、该输入可提供最大 Vref (0.9V)的电压输出。
    如果传感器具有同样低的输出电压、则可以使用增益设置为1至8的可编程增益放大器。 某些传感器可能需要外部硬件。

    此致、
    Helfried