This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:天线设计

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/772796/rf430cl330h-antenna-design

器件型号:RF430CL330H

您好!

我有一个40长 x 14宽的小板。 我尝试将小型天线集成到 RF430CL330H 芯片中。 TI 是否有任何软件可以帮助我解决此问题? 我记得、在过去的一段时间里、有一个程序用于此操作。 我需要指向正确的方向、只要它小于40 x 14mm、就不需要集成到 PCB 上。 但我更喜欢我是否可以对其进行集成。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    通过软件、您可能是指我们的 L_Calculate 工具、它可以帮助您确定天线的匝数等等。

    如果是这样、该软件不能在 Win 10上运行、因此我们将其推出、但提供了此第三方资源来帮助进行天线设计: technick.net/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 非常好!