This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:储能

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/770361/rf430frl152hevm-energy-storage

器件型号:RF430FRL152HEVM

您好!  

我正在进行一个项目、希望使用连接到 ECG 传感器的"无功"射频板、并且我观察到、在"电压发送器"和 RF430FRL152HEVM 之间进行能量收集时、我的距离只能小于10cm。 我想知道、如果我能够通过缓慢地为电容器充电、然后使用电容器为 RF430FRL152HEVM 供电、从而增加此距离、然后由 RF430FRL152HEVM 为我的 ECG 传感器供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amanda、

    如果不知道您想要增加多少距离、就无法判断您是否能够实现目标。 您能否详细说明您所需的距离以及实现该距离的任何时间要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amanda、

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。