This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37F158:更新或替代

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/769217/tms37f158-update-or-alternative

器件型号:TMS37F158
主题中讨论的其他器件:TMS37157

大家好、团队、

几年前、我的一位客户想到使用 TMS37F158LG 进行水下通信、但现在他们才再次开始此项目。

对于可以替换37F158LG 的较新器件型号、您是否有任何建议? EVM? 他们以前有一个旧的 EVM、但现在想知道是否有新版本。

关于37F158LG、您是否计划使用 NRND、甚至淘汰该器件?

任何建议都会有所帮助。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了补充我的问题、TMS37F158LG 与 RI-ACC-ADR2-10结合使用;对于这个问题、我们是否有任何更新? 或者、您是否建议在没有任何模块的情况下继续进行此设置?

    谢谢、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    该器件实际上是一款汽车器件、因此较新的器件/EVM 等不能用于此类应用。 不过、他们可能需要考虑查看我们的目录 LF 应答器 TMS37157。 这可能是更适合他们的选择。

    就 NRND/淘汰器件而言、没有任何计划这么做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我们是否有 EVM 可用于测试 TMS37157? 对我来说、似乎什么都没有、但客户如何测试它?

    谢谢、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    遗憾的是、我们不再提供适用于该器件的 EVM、但我们仍然通过以下文档为 EVM 提供光绘文件: www.ti.com/.../swra309a.pdf