This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7960ATB:将 RFID 模块与 MSP432P401R 相连

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/770990/ccs-trf7960atb-interfacing-rfid-module-with-msp432p401r

器件型号:TRF7960ATB

工具/软件:Code Composer Studio

是否有可用于将 TRF7960ATB 与 MSP432P410R 连接的库?

如果有一个、则为其提供链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uday、

    我们有一个 TRF7970ABP + MSP432P410R 的示例源代码。
    安装 NFC 软件时、您将找到以下代码:

    www.ti.com/.../sloa227

    在文件夹中:

    C:\ti\nFC\TRF7970A_rw_1.03.00\examples\boards\MSP-EXP432P401R

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried、

    是否有任何资源可以帮助我全面了解如何将 TRF7690ATB 与 MSP432P401R 相连?

    此致、
    Uday
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    我们没有专门针对这种连接的文档。
    请参阅 TRF79xx 模块的原理图。

    以下文档适用于不同的模块、但具有相同的连接。 它可以为您提供有关连接的其他信息。

    www.ti.com/.../slou372a.pdf

    本文档中的表1和表2说明了连接所需的所有信号。

    此致、
    Helfried