This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:通过使用默认的7ID Launchpad 设置、CC2650 5x5可在差分内部偏置模式下使用吗?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/770314/cc2650-can-the-cc2650-5x5-be-used-in-differential-internal-biasing-mode-by-using-the-default-7id-launchpad-settings

器件型号:CC2650

如标题所示。

我的灵敏度很差、是否可以通过使用5x5芯片、内部偏置、差分和7ID 默认 Launchpad 代码来自我? 我是否需要使用5XD 板级配置文件或7ID 是否足够好?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、

    如果您在电路板上使用7ID 射频配置、则表明您正在正确执行此操作。

    实际上、如果您的电路板是针对内部偏置而设计的、并且您使用外部偏置 FW 配置、则灵敏度真的很差。

    您如何测量灵敏度? 输出功率是否正常?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fred、我使用接收到的数据包 RSSI 功能、请参阅~-100dBm、输入功率为~-60dBm、我认为我必须油炸芯片、我正在等待更换、我想知道我的问题是否与硬件无关。 是的、输出功率看起来合理(尚未测量)。 再次感谢您提供的超快答案。