This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:根据测试参考代码

Guru**** 2522990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/769148/cc2543-per-test-reference-code

器件型号:CC2543

大家好、

我正在使用 SmartRF05评估板和 cc2543EM。 当我使用 SmartRF Studio 时、主板和远程板都能正常工作、但当我从 TI 网站加载每个测试代码时、远程显示错误、在 LCD 中找不到信标信号。 请告诉我问题出在哪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swi、

    必须先启用主节点,然后再启动远程节点。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    Ya I 在"远程"节点之前启用了"主设备"、但得到相同的错误、无信标信号。

    实际上、使用预编程套件、我可以执行每次测试、但当我使用从网站下载的每个代码进行编码时、我会收到此错误。 代码中是否有任何有关计时的更改或任何问题?请帮助我解决此问题。