This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:什么是峰值回流温度与放大器;端接镀层?

Guru**** 2967730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/800071/cc2650moda-what-is-peak-reflow-temperature-termination-plating

器件型号:CC2650MODA

什么是峰值回流温度和端接镀层?

您还能在下面解释 RoHS 状态吗?

EU RoHS 规则状态: 已通过*不包括第二个来源和不完整的零件。
EU RoHS 豁免:
EU RoHS 例外计数: 2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    虽然这是一种不同的器 件、但您可以参阅 WL18xxMOD 数据表中的峰值和 SMT 建议、因为它们是相同的。

    端接镀层为 ENIG。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常感谢您提供的信息。

    您能否确认终止镀层 ENIG 适用于整个模块(在图中标记)  ?

    您还能建议欧盟 RoHS 规则状态:已通过*不包括第二个来源和不完整的器件是指什么? 是否有 RoHS 豁免??

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gowtham、

    是的、端接镀层 ENIG 适用于整个模块。

    您在哪里可以看到 RoHS 状态?

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的确认。

    您能在销上提供金厚度吗? 此外、通过参考材料声明、模块的其他子部分具有镀锡。 您能确认它是亮锡还是无光锡吗?

    我们已经看到材料声明中的 RoHS 状态(链接下方)  

    http://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=-9999&opn=CC2650MODAMOHR#resultstable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我们正在等待您的答复,请将此视为紧急请求。 如果没有所要求的资料,我们就无法将其提高到新的水平。 这可能会导致我们的生产拒绝该器件、

    请尽快提供所要求的详细信息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    我找到了有关涂层材料的以下信息:

    "涂层材料:

    ENIG:镍浸镀金、符合 IPC-4552标准。 (镍/金)

    ENIG 涂层为 Au:2微英寸,Ni:120微英寸。

    边缘连接器硬镀金0.8-1.2um Au 涂层、采用3-5um 镍 (不适用)"

     


    谢谢、

    Alexis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常感谢您提供的信息。 作为验证的下一步、我们已经完成了针对这个部分 CC2650MODAMOH 的材料声明、并且我们有以下查询。

    1)没有为"硼硅酸盐玻璃"物质提供化学文摘社编号。请提供化学文摘社编号

    2)提供的总 weignt 也是179.94184 mg、但添加每个物质的重量时、总重量为197.43184 mg 请提供最新的 MD   

    3) 3)模块的其他子部件具有镀锡。 您能确认它是亮锡还是无光锡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    对于问题3、 镀锡为亚光锡、是后镀。 我必须跟进其他两个问题。

    谢谢、

    Alexis