This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R1FRGZR 编程规格

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2510, CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/801974/cc2652r-cc2652r1frgzr-programming-specifications

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: CC2510CC2430

从何处可以获得器件 CC2652R1FRGZR 的编程规格?

对于需要签订的 NDA、我们很乐意提交。  

PRJ 规格应包括以下内容:

1) 1)编程协议说明以及协议工作原理的时序图

2)存储器映射信息:包括非易失性编程数据区域、寻址和可配置选项
3)分级信息。 编程模式期间器件上每个引脚的引脚输出和所需状态
4) 4)编程期间器件的直流和交流特性
5) 5)器件的机械制图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    请参阅器件数据表和技术参考手册。 两者均可在 CC2652R 产品页面上找到。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的工程团队、提供的文档不是编程规范文档。 在哪里可以找到此文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    这些不是所需的文档、通常编程规范包括以下内容:

    1) 1)编程协议说明以及协议工作原理的时序图
    2)存储器映射信息:包括非易失性编程数据区域、寻址和可配置选项
    3)分级信息。 编程模式期间器件上每个引脚的引脚输出和所需状态
    4) 4)编程期间器件的直流和交流特性
    5) 5)器件的机械制图

    该文档通常用于工程设计、不公开。 我们使用该文档创建算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    除了我已经联系过的资料外、我们实际上没有任何其他配套资料。 我们确实遵循了接口的 JTAG 规范、因此该规范可能涵盖了您要查找的内容?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加文件为 CC1110/CC2430/CC2510 调试和编程接口 规范 1.2版,我们需要类似规范。

    e2e.ti.com/.../swra124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    正如我已经提到的、我们没有公开提供有关编程和调试接口的任何其他信息。  

    此致、
    Fredrik