This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430-TMPSNS-EVM:CAN#39;t 从 RF430-TMPSNS-EVM 读取或写入数据

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/800714/rf430-tmpsns-evm-can-t-read-or-write-data-from-rf430-tmpsns-evm

器件型号:RF430-TMPSNS-EVM

您好!

我已将 trf790aevm 与计算机正确连接。然后 使用 RF430FRL15XH GUI 界面、尽管它显示已连接,我无法从 RF430-TMPSNS-EVM 读取或写入数据。

我 没有使用电池为 RF430-TMPSNS-EVM 供电。这是不是一个问题?

您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wallace、

    您无需 RF430-TMPSNS-EVM 上的电池即可与标签通信。

    TR7970AEVM 板上有一组 LED、当现场检测到标签时、这些 LED 将向您显示、以及它遵循的标准。
    当 TRF7970AEVM 刚刚在不使用 GUI 的情况下连接到电源时、此轮询模式将激活。
    使用 GUI 后、此模式处于非活动状态。

    对于只为读取器供电的测试、请将 RF430-TMPSNS-EVM 放置在读取器天线附近、并检查 LED ISO15693是否亮起。

    您还应该能够使用智能手机读取标签。

    如果以上任何内容都不起作用、我必须假设标签有缺陷或内存内容损坏。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Helfried
    当我使用 ISO5393卡,时、TRF7970AEVM 将会亮起。但当 RF430-TMPSNS-EVM 靠近读取器天线时、它不会亮起。
    我应该如何测试它是否损坏?
    您的
    Wallace
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wallace、

    您可以检查电压 VDDH 是否存在、即整流射频。
    当标签在现场时、如果 TP2 (GND)和 TP14 (VDDH)之间的电压至少为1.8V、请进行测量。
    如果您没有该电压、则谐振电路不正常、或者芯片消耗大量功率。

    如果可以、则可能是存储器内容已损坏、只能由 JTAG 接口恢复。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Helfried
    我已经阅读了一些有关 JTAG μ,的用户指南、但我仍然不知道如何将 RF430-TMPSNS-EVM 与 MSP-FET 相连。
    您能给我一些详细的建议吗?还有什么,RF430-TMPSNS-EVM 中的代码与 RF430FRL15xH 默认项目中的代码是否相同?好的,可以通过 CCS 对 RF430-TMPSNS-EVM 进行编程?哪个版本最好?
    最后但同样重要的是、我设计了一个具有 RF430FRL152H,但具有 RF 场,的电路板、GND 和 VDDH 之间的电压为1.77V。
    我该怎么办?
    谢谢!
    您的
    Wallace
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wallace、

    RF430-TMPSNS-EVM 不是与 JTAG 接口配合使用的好基础。 JTAG 编程工具无法与 RF430FRL152H 所需的1.5V 低电压配合使用。 您将需要在两者之间使用电平转换器。
    使用 RF430FRL152H 进行开发时、最好从具有板载 JTAG 接口的 RF430FRL152HEVM 开始。

    如果您设计的电路板的工作方式与 RF430-TMPSNS-EVM 类似、则无需对器件进行编程、RF430-TMPSNS-EVM 可与器件中的 ROM 代码配合使用。 只要存储器内容未损坏、如果您想加载自己的软件、就可以使用"无线"编程。

    如果要使用 JTAG、请使用最新的 CCS 版本进行编程、即9.xx。

    关于 VDDH 电压、您的谐振电路是否已正确调节至13.56MHz? 您在器件上有负载吗?

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helfried

    这是我的谐振电路。

    这是我的天线的参数

    此外、我还有两 个由 RF430FRL152H 供电的1k 电阻桥作为负载。

    可以给 我一些建议吗? 我没有绝望!

    您的

    Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wallace、

    如果您的线圈计算出的电感、则电容器具有13.56MHz 谐振频率的正确值。
    a 假设您的线圈是空气线圈、因为 µr Δ T = 1、不是 PCB。

    您的电路是否仍然对读取器没有响应、或者您是否担心 VDDH 电压过低?

    此致、
    Helfried