This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H:光传感器的采样率

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/806450/rf430frl152h-rf430frl152h-sampling-rate-of-light-sensor

器件型号:RF430FRL152H

大家好、我叫 minhyung。

我正在使用 RF430FRL152H 和 MPS430G2553 + TRF7970ABP 创建定制板。

与 NFC 配合使用的 RF430FRL152h 定制板将通过光传感器接收 LED 灯、并将数据发送到主套件 MPS430G2553 + TRF7970ABP 并将其发送到 PC 以进行显示。 我们将在 Matlab 中显示数据。

多亏了 Helfried、我通过使用 MATLAB 接收原始数据成功地实时绘制了图形。 但是、还有其他问题。 我们希望光传感器以40ms 的储能率进行感应。 但数据接收速度太慢。 是否有任何方法可以加快这一速度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minhyung、

    您是否使用 SD14 ADC 对光传感器进行采样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    未对使用 ADC0引脚的 I m 和 NFC 芯片进行编程。 仅为默认值。

    我认为采样率与波特率相关、不是吗?

    我希望采样率为40ms。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minhyung、

    这很不可能。 SD14 ADC 是一款慢采集 ADC、其最大采样速率为每秒1个采样或1Hz。 使用 RF430FRL152H 时、您无法接近该速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    如果是这样,我现在的情况是如此绝望。 我想用图片提问、并发布了一个新问题。 我真的很抱歉打扰你。
    (e2e.ti.com/.../807159)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minhyung、

    该帖子不存在、但我在您的另一个帖子中提供了详细信息、因此我将再次关闭此主题: e2e.ti.com/.../2987309